This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:每个通道的噪声耦合

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1012587/ts5a23157-q1-noise-coupling-with-each-channel

器件型号:TS5A23157-Q1

大家好、

使用 TS5A23157-Q1时出现问题。 下面是我们的连接。 我们使用 TS5A23157-Q1切换 I2C 信号。 (400kHz)  

下面是配置。

SW = 1.

CH1:U801_SDA、CH2:U801_SCL、CH3:U802_SDA、CH4:U802_SCL  

CH3:U802_SDA、CH4:U802_SCL

我们发现 U802_SCLK 具有来自 U801CLK 或 U801 SDA 的耦合噪声。  

移除芯片、发现结果正常。

发生速率为1/4。 我们进行了 A-B-A 交换、发现问题出在 IC 上。  

请问如何解决?

该问题将使我们的面板闪烁。 (具有噪声的通道是 LED 驱动器 I2C)


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您提供这些详细信息。 您观察到的是我们定义为多路复用器串扰的东西。 本质上、这是当另一个通道处于活动状态时、关闭通道上存在的信号量。 我的同事对这种情况的发生方式以及如何在系统中缓解这种情况有了很好的解释(很多时候、这是由布局不良、高频率或大负载导致的):

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/981172/ts5a23157-x-talk-between-no-and-nc/3624912#3624912

    如果您有任何其他问题或需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您提供信息。 这是 X-Talk 的明确信息、但您能告诉我如何通过添加组件来改进或解决我们的问题吗?

    对于布局、我不确定这是否是关键点、因为有些电路板有问题、而其他电路板没有问题。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及其他信息。 并非每个 PCB 都出现了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    并非在每个 PCB 上都发生这一事实非常有趣。 电路板之间是否存在任何设置差异? 此外、是否可以在有问题的信号上提供负载? 如链接的帖子中所述、当非选定的输入通过50欧姆电阻接地时、串扰参数具有特性。 因此、如果该通道上具有较大的输出电阻、则串扰将随着负载的增加而增加、因此在较低频率下可能会产生较高的影响。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    通道的末尾是另一个器件 I2C 输入。 我认为它是高阻抗、但我们的信号是400kHz。 我们确保问题后面是芯片、而不是 PCB。

    是否可以使用频率分析器将可疑芯片发送到工厂以测试相关规格? 我们想检查 ok 和 non-ok 部件之间的差异。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我想查看多路复用器将要进行进一步评估的所有连接(连接到多路复用器的器件、负载条件和电源电容器)。 您能否为我提供此应用的完整原理图? 在理想情况下、在您提供的图中如何建立到多路复用器的连接应该没有问题、但显然有一些问题、需要更多的电路来了解正在发生的情况。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您提供信息。 让我们从内部讨论一下。

    罗伊