This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:加电前(VDD)施加到 EN 或 SEL 的电压

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013532/tmux1574-voltage-applied-to-en-or-sel-before-power-vdd-is-applied

器件型号:TMUX1574

大家好、

如果在 VDD 通电之前向 EN/SEL 引脚施加电压、是否会产生负面影响或闩锁情况?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在设置 VDD 之前施加 EN/SEL 电压没有问题。 该器件具有失效防护逻辑、这意味着该器件可以独立于电源电压斜坡其逻辑引脚电压、从而帮助简化电源定序。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Bryan