This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:关断期间引脚3 (COM)上的阻抗是多少?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013140/sn74lv4051a-what-is-the-impedance-on-pin-3-com-during-shutdown

器件型号:SN74LV4051A

当器件具有有效输入电压但通过 INH 引脚关断时、引脚3 (COM)的预期状态是什么?   高阻抗、低阻抗等?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    当 INH 为 VIH 时、COM 引脚的预期状态为高阻抗。 此外、室温下的预期关断泄漏电流为+/- 0.1uA。

    此致、

    Rajat