This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TMUX7234 RTM 日期是何时?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1012711/tmux7234-when-is-tmux7234-rtm-date

器件型号:TMUX7234
主题中讨论的其他器件: TMUX6136

 大家好、

 我的一位客户对 TMUX7234下一代产品感兴趣。

 请告诉我器件 RTM 日期是什么时候?

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

     如果 TMUX7234 RTM 日期不在 Q3之前、您能给我提供任何类似的器件吗?

     它们需要具有更高工作电压的4通道 SPDT 器件。

     非常感谢您的答复。

     此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请联系您当地的 TI 销售/现场应用工程师、以帮助收集 TMUX7234的 RTM 信息。

    作为替代方案、TMUX6136可用作2:1、2通道开关(使用其中两个开关实现与 TMUX7234相似的功能)、支持高达+/-18V 的双电源或36V 的单电源。

    谢谢!

    Bryan