This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:SN65HVS882

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1011094/sn65hvs882-sn65hvs882

器件型号:SN65HVS882

您好!

我正在设计一个数字输入卡、为此我选择了适合我的目的的 SN65HVS882数字输入串行器。 请告诉我如何使用此模型进行 PSpice 仿真、因为我无法找到此模型的 SPICE 模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinchana、

    我们没有适用于此器件的 PSPICE 模型、由于它是较旧的器件、因此很可能无法获取 PSPICE 文件。 由于器件的复杂性、没有可用作此器件的待机模式的简单模型。 目前、唯一可用的模型是 IBIS 模型。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    是的、我发现有一个 IBIS 模型、但它不足以执行仿真目的、请告诉我有什么替代解决方案来克服这个问题并设计我的数字输入卡。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinchana、

    所有必要的设计信息都在数据表中。 您是否对数据表中的任何部分有疑问或设计中的任何部分需要任何指导?  

    除了您可以从数据表中收集的估算值之外、我们还有一个适用于该器  件的 EVM:www.ti.com/.../SN65HVS882EVM、这是测试该器件以了解其工作原理的最佳选择。 由于我们没有仿真模型、因此这是我们必须提供的最佳功能。  

    尽管如此、如果您对器 件的实施、设计或限制有任何具体问题、请告诉我、我将了解我可以做些什么来帮助您使用该器件进行设计。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您分享所有可能的方法。 我查看了数据表和 EVM 套件以了解相关信息。

    但我的问题是设计一个具有大量输入的定制数字输入 PCB 卡、为此、我需要首先通过仿真了解 SN65HVS882的性能。 因此、需要找到一个合适的实施路径来了解行为、我已经考虑在 PSpice 中对其进行仿真、但没有找到 SPICE 模型 、而 只找到 IBIS 模型、但即使这样也不足以进行仿真、  请帮助我找到方法。

    谢谢、

    Sinchana K.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sinchana、

    问题是我们没有一个模型和我们的资源与开发目前优先级更高的其他模型相关。 此器件目前尚未确定具有模型、因此在仿真方面我们没有太多可做的事情。

     我们确实有一个等效的输入模型、如下所示

    这将使我们了解被监控的输入为高电平-但除了数据表中的信息以及 EVM 的测试能力之外、这也是我们提供的产品、而且所有这些都是针对此器件计划的、因此很可能不会出现 为该部件开发的模型

    如果您对此器件的操作有任何特殊问题、请告诉我

    最棒的

    Parker Dodson