This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:查看更低的传播延迟

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1011873/sn74cbtlv3257-looking-lower-propagation-delay

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

尊敬的团队:

您能帮您找到 传播延迟更低的2:1 (SPDT)模拟开关吗?

当前的解决 方案是我们板上的 SN74CBTLV3257、但在3.3V 应用中 TDP 为1.8~5.3ns。 我们的目标是1ns~2ns 的 TPD。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关在闭合时的行为类似于电阻器。 要降低传播延迟、请选择导通电阻较低和/或电容较低的开关。

    总之 、搜索功能 显示每个器件的带宽。 TMUX1574的频率为2GHz (与 SN74CBTLV3257的200MHz 相比)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们有多种器件可满足您的使用情况。 对于亚纳秒级传播延迟、2:1x4多路复用器、请参阅以下建议:

    1) SN74CB3Q3257 - 3.3V 时的最大延迟为0.32ns (引脚对引脚替代)

    2) TMUX1574 -整个电压范围内的典型值为95ps (引脚对引脚替代)

    3) TMUX1575 -整个电压范围内的典型值为60ps (器件与 TMUX1574类似、但采用 WCSP 封装-最小的封装解决方案)

    谢谢!

    Bryan