Other Parts Discussed in Thread: TS5A12301E
大家好、
我找不到结温。
请告诉我。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS5A12301E
大家好、
我找不到结温。
请告诉我。
此致。
Kengo。
您好 Kengo、
工作温度(T_A)给出了器件在其使用寿命内可在指定性能条件下运行的环境温度、请参阅建议运行条件部分(6.3)。 对于该器件、温度范围为-40°C 至85°C。 热性能信息部分(6.4)详细介绍了器件在给定系统参数下的大致执行方式以及器件的使用方式。 要计算最高结温、您需要使用6.4中的了解最大电压、最大电流、流经开关的最大连续电流以及结至环境热阻(R_thetaJA)参数。
P_max =(V_+max)×(i_+max)+ 2×(I_no、I_NC、I_COM)^2 ×R_on
TJ_max = TA_max + P_max ×R_thetaJA
所有这些参数均可在 TS5A12301E 的数据表中找到。
请查看此常见问题解答、了解更多信息和示例计算:
此外、请使用此应用报告了解有关热指标的更多详细信息:
https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
此电子表格还可用于帮助计算最高结温:
Signal-Switch-power-dissipation-and-junction-temperature-calculator.xlsx
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Rajat Arora
您好 Kengo、
使用我先前链接的功耗和结温电子表格、 我根据 TS5A12301E 的数据表输入以下详细信息:
电源电压:5.5V
电源电流:10uA
I/O 持续电流:450mA
通道数:2.
Ron (最大值):0.8欧姆
TA:85°C
R_thetaJA:123.4
基于此、最高结温为125C。 这意味着105度处于可接受范围内、器件应按数据表的预期工作。
希望这对您有所帮助!