This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:此 TI 器件的高可靠性替代产品

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575, TMUX1574, TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1011581/ts3l501e-high-rel-alternate-to-this-ti-part

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件:TMUX1575TMUX1574

您好!

我想知道我们是否有任何高可靠性器件/器件的额定工作温度范围(105C 或更高)类似于 TS3L501E? 或任何高可靠性以太网交换机?

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    因此、我们没有任何超过105°C 的高通道2:1。 但是、我们确实有一些多芯片解决方案、这些解决方案在应用中可能会大有裨益。

    TMUX1575 - 4通道2:1 (您需要2)- BW =每通道1.8GHz。 额定温度高达125C、断电保护、VDD = 1.2V - 3.3V

    TMUX1574 - 4通道2:1 (您需要2)- BW = 2GHz/通道。 额定温度高达125C,断电保护,VDD = 1.8V - 5V  

     SN3257-Q1 - 4通道2:1 (您需要2)- BW =每通道1.2GHz。 额定温度高达125C、断电保护、VDD = 1.8V - 5V  

    TMUX1575是采用 WSCP 封装的最小封装。 这些是您可以使用的最佳器件、因为它将满足以太网的要求、但要达到与 TS3L501E 相同的通道数、您可以使用其中的2个、但所有其他要求都可以正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson