This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:VOH 和 VOL

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1010246/cd74hc4067-voh-and-vol

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件:DAC8742H

您好!

请分享 CD74HC4067M96的 VOH 和 VOL 详细信息。 此外、数据表看起来非常像 old.ca、我在新项目中使用此器件?

我需要15年的 YTEOL。

谢谢、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是无源开关。 没有任何有源输出;闭合开关的行为类似于60 Ω 电阻器。 如果您知道流经开关的电流、则可以计算开关上的压降。

    该器件仍在制造中、因为客户仍在购买。
    请参阅 [常见问题解答] TI 何时停产(EOL)或淘汰特定逻辑器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    克莱明是正确的。 这是一个模拟开关、因此不存在 VOH/VOL、因为器件充当 RC 电路-因此开关的输出取决于负载阻抗和信号频率。 另外、请参阅 Clemens 添加的链接、了解有关 EOL /常见问题解答的信息、因为它应该包含一些有用的信息。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 IAM 将此 MUX/DEMUX 连接到将16通道 HART 信号连接到一个 hart 收发器。 CD74HC4067M96的输出 连接到 DAC8742H、该设计是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已对信号频率保密、但 DAC 的最大输入频率为12.5MHz。 CD74HC4067可以处理该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    正如 Clemens 所示、输入频率上限为12.5MHz、这非常低、 在该频率下该部件不会出现问题。  

    DAC 是一个高阻抗负载、因此我不会看到您对此实现方案有任何问题-如果您有其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson