This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:信号电压 I/O 电平为1.8V、但开关电源电压为3.3V。 这是正确还是不正确?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1011167/ts3a5018-signal-voltage-i-o-level-is-1-8v-but-switch-supply-voltage-is-3-3v-this-is-correct-or-not

器件型号:TS3A5018

您好!

我使用的是模拟 SPDT 模拟开关(TS3A5018PW)。

查询:开关电源电压为3.3V , 但连接的信号 I/O 电压电平为1.8V 您能告诉我这是正确还是不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关支持模拟信号、即 GND 和 V+之间的任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但我仍有疑问  、即使这款模拟器件用于数字 IO 逻辑、尤其是用于 SPI 接口、此处的 SPI IO 逻辑也可在1.8V 电压下工作。 但是、V+电源连接到3.3V。 它能正常工作吗? 还是应该将 IO 逻辑和 V+电源保持在相同的电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字信号没有什么特别之处。 0V 和1.8V 均为有效电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    开关输入/输出可处理0V 至 V+电压范围内的信号、如数据表表表表6.3中的建议运行条件中所述。 此开关能够处理模拟和数字信号。 在您的情况下、这意味着 I/O 通道上的电压为0V 至3.3V。

    请确保在数字控制引脚- EN/和 IN 上保持适当的 VIH/VIL 电平。 EN/此处连接到 GND、这将使器件保持启用状态。 您的输入电压不清楚、因此请确保它们符合规格。 V+(H/1)和 GND (L/0)工作正常。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    如 Clemens 所示、此实现方案很好。

    电源电压决定了可通过的最大和最小电压。 对于该器件、它是轨到轨电压、因此0V 至3.3V 范围内的任何电压都将通过。 使用更高电压的电源通常也会使开关具有更有利的行为(更高的带宽+更低的导通电阻)、因此即使信号为0V 至1.8V、器件也能顺利通过。

    模拟与数字开关的注意事项。 只要将器件额定值和带宽考虑在内、模拟开关就不会出现传递数字信号的问题。 我们的许多模拟器件都用于基于 SPI 的应用、没有任何问题。 另一方面、数字多路复用器只能传递数字信号、而不能传递模拟信号。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson