This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:I2C 时钟扩展参考

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1011213/sn74cbtlv3125-i2c-clock-stretching-consult

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、

客户反馈、I2C 频率通过 我们的 SN74CBTLV3125从62.5kHz 下拉至41.6kHz。 该器件内部是否具有时钟拉伸功能?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、此器件是无源模拟开关。 它无法降低频率。

    开关会在线路上增加一点电阻和电容、但数字62.5kHz 信号不应受到此影响。