This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:有关"Δt μ V/μ s Δv 转换上升或下降速率&quot 的问题;

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1010909/sn74lvc1g3157-question-about-t-v-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1

尊敬的团队:

Δt Δv 输入信号的上升/下降时间超过数据表"μ V/μ s 输入转换上升或下降速率"规格。

这是否会损坏器件?

我  Δv 了 E2E 帖子关于 Δt /限制 。

Δt μ Δv 限制仅适用于数字控制输入 S。如果 S 信号实际上太慢、则必须在其前面添加一个带有施密特触发输入(例如 SN74LVC1G17-Q1)的缓冲器。

如果 S 信号太慢、我们需要添加缓冲器。

如果 S 信号太快怎么办? 有任何风险吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 信号不能太快。

    当 S 信号过慢时、器件确实可能会随着时间的推移而损坏。 请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 以及应用报告 慢速或浮点 CMOS 输入的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    正如 Clemen 所指出的、过快并不是一个问题-此引脚上有一些电容、但在2.7pF 时电容较低。 但是、如果信号速度太慢、最大的问题之一是当 S 引脚的电压介于 VIL (max)和 VIH (min)之间时、开关处于未定义状态、过多的电流可能会从 VCC 分流到 GND。 发布的常见问题解答 Clemens 是一个很好的资源 、正如我们在此主题上提供的应用手册:慢速或浮点 CMOS 输入的影响。

    但是、如果 S 信号太慢、添加施密特触发缓冲器是可行的。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson