This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:更高电压(+/-20V)开关 SPST

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TMUX7212, TMUX7213, TMUX7211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1010837/tmux1111-higher-voltage--20v-switch-spst

器件型号:TMUX1111
主题中讨论的其他器件: TMUX7212TMUX7213TMUX7211

大家好、

您能否建议在漏极/源极双向之间提供+/-20V @5mA 电流、该电流可通过 uCPU 进行控制? Ron 越低越好。

TMUX1111看起来很有希望、但它仅达到 Vdd=5.5V。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查看我们的 TMUX7212器件、该器件在双电源模式下支持+/-22V 信号电压、在单电源模式下支持0V 至44V 信号电压。 这是一个低 RON 系列、支持~2-3 Ω 范围内的 RON 值、并且器件抗闩锁效应。  

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux7212.pdf 

    基于 SELx 逻辑和默认开关状态、我们还有其他逻辑型号 TMUX7211和 TMUX7213。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh