This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:尽管我应用逻辑"high"输入被强制为低电平

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1010461/tmux1219-input-is-forced-low-despite-i-apply-logic-high

器件型号:TMUX1219

我使用 TMUX1219将输入(在引脚 D 上)定向到两条路径中的一条(S1或 S2)、但我注意到、如果我在 D 上应用"1"、它会以某种方式被拉至"0"(我不会看到超过0.4V 的电压)。

我得出结论认为、MUX 是将其下拉的原因、因为我去弹出了 R37、并且我在连接到源极的焊盘上测量了正确的电压

给定:当我探测 VDD、GND 和 IO 引脚时、它们都具有正确的电压

  • 该设计是否有任何问题?

  • 是否有快速修复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计看起来不错。

    我的第一个猜测是、在某个地方、GND 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这样,只是想验证开关电路是否正确