This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TI 的 TMUX1574在 D 和 A 通道之间连接时的 B 通道状态

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1010433/tmux1574-b-channel-status-when-tmux1574-from-ti-is-connecting-between-d-and-a-channels

器件型号:TMUX1574

您好!

当 TI 的 TMUX1574在 D 和 A 通道之间连接时、您是否能够帮助告知 B 通道状态? B 通道是否处于高阻态?
无法在数据表中找到这一点。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    当 EN/= L (0)、SEL = L (0)并且 SxA 引脚被连接至 Dx 引脚时、由于从 SxB 到 Dx 的开关连接被关闭、SxB 引脚/通道将为高阻态。 如电气特性表中所述、此引脚的泄漏电流将接近 IS (OFF)泄漏电流。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh