This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6112:±3.3V 电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112, CD74HCT4316, CD74HC4316, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1009014/tmux6112-3-3v-voltage

器件型号:TMUX6112
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4316CD74HC4316TMUX6136

切换器和多路复用器团队、您好!

我的客户想知道、如果 TMUX6112支持±3.3V 电源吗?

您能否给出一些推荐的器件、它们的要求是:

 1、800 MHz 以上的带宽。

 2.±3.3V 电源。

谢谢、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    TMUX611x 线路在 VDD 和 VSS 之间至少需要10V 电压、因此这是一条器件线路、不适合应用。 此外、参数表中显示的带宽显示了最大规格电压下的带宽-因此即使器件正常工作、也会具有低带宽。

    话虽如此、我们没有任何同时满足带宽+电源电压用例的开关。 我们的大多数高带宽器件都是单电源。 另一个问题是、我们在该电源电压下工作的唯一可用器   件是其带宽远低于800MHz -这些器件是 CD74HC4316、CD74HCT4316和 CD4066型号等器件。 列出的第一个器件 CD74HC4316具有200MHz 的最高带宽-但在+/-3.3V 时、甚至可能不会达到该值。

    目前、我们没有真正能够支持此应用的开关。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的帮助。 如果我的客户希望获得800MHz 带宽、电压应该是多少? 它们可以通过 TMUX6112改变电源轨以达到带宽。(双电源)。 这是一个潜在客户、ADI 正在推广 ADG1236。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    首先、TMUX6112需要+/-15V 才能达到其最高带宽、这与 ADI 器件使用的带宽类似。 也就是说、ADG1236是一个2通道2:1。 虽然可以使 TMUX6112像2通道2:1一样工作、但它是4通道1:1。 通过将 D1短接至 D2和 D3短接至 D4将该部件变为2通道2:1来解决该问题。 这会带来两个问题:在此配置中、您可能会将 S1短接至 S2或 S3短接至 S4、而多路复用器的输出电容更大会使带宽受到影响。 我们确实有2通道2:1 TMUX6136、但该器件仅在+/-15V 电源供电时通常可达到670MHz -但该器件最接近 ADI 器件-但 ADI 器件可在+/-15V 下支持更高的 BW。 但是、如果应用能够处理稍低的带宽、我建议在该应用中使用 TMUX6136而不是 TMUX6112。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、 我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson