This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16211:请告诉我下冲低于-0.5V 的情况。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1010200/sn74cb3t16211-please-tell-me-about-the-case-where-the-undershoot-is-below--0-5v

器件型号:SN74CB3T16211

你好。

请告诉我下冲低于-0.5V 的情况。
未在数据表中找到。

如果输入波形为-0.5V 或更低、是否有任何根据时间调节的弛豫条件?

例如
如果低于-0.5V 的输入电压为20ns 或更低、则最高-1.0V 是可以接受的。
这种情况

Regurd、

 山口弘夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirofumi 您好、

    绝对最大/最小电压没有时间依赖性。 但是、如果 电流幅度被钳位至小于50mA 、则可以将 IC 欠压至低于规格。 这显示在绝对最大额定值表中。 I/O 端口钳位二极管可接受50mA 的最大电流幅度。 如果您阅读注释3、则如果钳位二极管电流被钳制、则可能会超出额定电压。  

    限流电阻器可用于限制电流。 为了使您的应用确定电阻器的大小、您假设输入引脚为0V、电阻器另一侧为最小电压  V。 该电阻 器的 R =  V/-50mA、 因此、如果最小电压为-1V、则电阻器需要至少为20欧姆。 由于钳位将钳制在0V 以下(取决于电流)、因此电阻近似值将稍微高估、但这种额外裕度有助于防止损坏进入器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson