This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HCT4051:使用模拟/数字多路复用器进行电压选择和数字信号传输

Guru**** 2386800 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54HCT4051, TPS2552, TPS2044, TPS2054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006555/cd54hct4051-using-analog-digital-mux-for-voltage-selection-and-digital-signals

器件型号:CD54HCT4051
主题中讨论的其他器件: TPS2552TPS2044TPS2054

我需要一些技术建议。 我们正在使用测试卡进行内部测试。  我们的要求很少

 

  1. 我们需要扇出相同的电压,输出为 x8,每次一个输出。 我们 的输入电压为1.8V 和3.3V。
  2. 我们需要扇出 一些输出为 x8的数字信号、每次输出一个。 数字信号时钟(<25MHz)、SDI (移位寄存器 dat)…。

 对于这两个选项、我选择了几个器件

 

  1. CD54HCT4051
  2. TMUX1208PWR

 

这两个器件似乎都符合我的要求。 但是1208似乎更好地工作,具有更少的 RON 值,并且具有更好的开关特性,以支持上述数字信号。 我已附上方框图和规格快照

 我的问题是 VIH、VIL 规格(下面从规格中显示)更多地用于选择信号(S0-S2)。 对于通道输入[A0:A7]和 COM、是否有任何此类要求?  不过,我怀疑。 当他们提到 fmax 直到145MHz 时,我可以将任何驱动<145MHZ 或100MHz 时钟 的设备作为示例,但我们看不到任何问题。

 

 

 

 

  

 

--

Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是模拟开关;I/O 引脚可具有任何电压(在电源轨之间)。

    当开关打开时、其行为与电阻器非常相似。 限制信号频率的是由该电阻和任何寄生电容形成的低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    正确的方法是假设数据表中的 VIH/VIL 电平仅适用于切换活动通道的选择/地址引脚。 输入通道电压的唯一要求是它必须小于或等于 VDD 轨、并且必须大于或等于 GND/更低轨。

    关于带宽、数据表中的值是根据一组固定的负载条件设置的、可以根据应用负载增大或减小该值(负载上的较低 RC 会导致更高的带宽、反之亦然)。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens。 它帮助了我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan。 它帮助了我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan / Clemens、

    我还有一个要求。 基本上、我会使用该模拟多路复用器输出为其他电路供电。 例如、这8个通道输出连接到8个不同的板。这些板消耗的电流非常小。 我想保护此开关不受电路板短路的影响。 一种选择是提供与 TPS2552类似的单独限流开关、但这会增加更多组件。 TI 是否有可使用的多通道电流限制开关? 我找不到一个、或者我应该选择分立式方法。 我 通过模拟开关供电的电压为1.8V 和3.0V

    -

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否无法将限流器置于多路复用器的前面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我的计划、但我可以使用4通道限流器来优化整个电路、而不是在每个通道中放置限流器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TPS2044、TPS2048、TPS2054和 TPS2058。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。