This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级支持6GHz 可用带宽)可以使用一个通道作为 MIPI 信号放大器;使用 B 通道作为直流信号

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1009798/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-is-it-possible-to-use-a-channel-for-mipi-signal-b-channel-for-dc-signal

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

  我们将 TS5MP646用于需要测试 高速信号和直流信号的 ATE 应用。

S 参数表明、一个通道比 B 通道具有更好的性能。   

我们是否可以将一个通道用于 MIPI 应用、将 B 通道用于直流用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    是的、只要 TS5MP646处于器件建议的电压和电流额定值范围内、就可以传递直流信号-如果是直流信号、则使用一个通道进行直流布线就不会出现问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson