This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:询问 TS5A22364设计建议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1009794/ts5a22364-asking-for-the-ts5a22364-design-suggestion

器件型号:TS5A22364

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TS5A22364。

您是否会查看原理图并提供意见?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    First -在选择行上。  

    目前有一个电阻分压 器、用于将 IN 引脚上的电压设置为1.65V、这不是定义的逻辑电平。 如果输入信号悬空、开关将处于未定义的逻辑状态。 要解决此问题、请根据客户希望默认设置的路径移除上拉或下拉电阻器。 电阻分压器会消耗功率、并可能使器件处于未定义状态。

    电源轨上的电容器可能有点高。 通常、我们建议最大10uF -但对于大多数应用、通常坚持使用100nF 至1uF。 这不会损害应用、但可能高于应用所需的值、并且应该在 VDD 线路上看到1uF 的正结果。

    其他一切看起来都很好-但作为一个快速检查。 通过设置该器件、它将在-2.2V 至3.3V 的范围内通过-确保所有模拟 I/O 信号都在该范围内以确保正常运行。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson