This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:请求模拟开关 TS5A23166设计审查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1009241/ts5a23166-asking-for-the-analog-switch-ts5a23166-design-review

器件型号:TS5A23166

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TS5A23166。

您是否会查看原理图并提供意见?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我唯一关心的问题与原理图中的 IN 引脚有关。  

    逻辑阈值如下:

    VIL (最大值)= 0.8V

    VIH (最小值)= 2V

    IN1/IN2均连接到电阻分压器、其中电阻器电压为5V -> 47k 电阻器-> IN1/IN2 -> 100 Ω 电阻器-> 10K 电阻器接地。 如果控制信号悬空、IN1/IN2上的电压为:

    V_IN1/IN2 =(10k + 100)/(10k + 100 + 47k)* 5 = 0.884V、这意味着当控制信号悬空时、开关在未定义的区域中运行。

    如果控制信号可以同时置位高电平和低电平,我将移除连接到 VDD 的47k 欧姆电阻器, 因为您已经有一个下拉电阻器来确保在控制信号悬空且47k 欧姆电阻器不会消耗额外功率时的已知状态。

    其他一切看起来都不错。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson