Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TS3A225E, TS3A226AE
TI 的自主附件检测 IC 系列是有用的器件、可根据检测到的附件类型自动路由3极或4极音频附件。 但是、在您的系统中实施这些器件时、了解附件如何工作以最大限度地提高器件的实用性、同时防止设计障碍以次优配置实施器件、这一点至关重要。
自主附件检测 IC 系列中的三个器件 TS3A227E、TS3A226AE 和 TS3A225E 都使用相同的检测方案。 通过软件或物理激励(如插入附件)触发检测事件后、IC 将实现一个延迟周期、227E 的延迟周期默认为90ms、225E 和226AE 的延迟周期默认为120ms。 可以在225E 和227E 中更改该延迟。 请参阅以下内容、了解从检测事件到开关路由的事件链

延迟后、在 TIP 引脚上生成一个信号、该信号流至 IC 上连接了3位 ADC 的 RING2和 SLEEVE 引脚、然后用于测量 TIP 和 RING2以及 TIP 和 SLEEVE 之间的阻抗。 3.5mm 插孔具有以下结构以及不同附件类型的常见阻抗范围。

数据表中显示的3.5mm 插孔配置会使人感觉器件实际上正在检查附件类型是否具有所示的阻抗。 但是、情况并非如此。 器件不关心阻抗值是多少、因为器件关心的是哪个阻抗更大、TIP 到 SLEEVE 或 TIP 到 RING2。 根据对该问题的答复,可以得出以下结果:
- SLEEVE_Z = RING2_Z à 路由至3极附件
- SLEEVE_Z > RING2_Z à 路由至标准4极附件
- SLEEVE_Z < RING2_Z à 路由到 OMTP 4极附件
交换机通过比较这些值进行路由的原因是、这些协议如何连接3.5mm 插头的不同组件。
在3极器件中、RING2不存在–但仍然进行 RING2连接、而是连接到插头的 SLEEVE。 这意味着 RING2和 SLEEVE 短接在一起、并且应具有相同的阻抗。
在标准4极器件中、3.5mm 插头的尖端通过标称值为16Ω Ω- 2kΩ Ω 的电阻直接连接到 RING2。 然后、RING2通过600Ω Ω- 4kΩ Ω 的标称阻抗连接到 SLEEVE。 由于来自 TIP 的信号只需通过一个阻抗即可到达 RING2、因此它必须通过两个阻抗才能到达 SLEEVE。 理想情况下、这会强制 TIP 到 SLEEVE 的阻抗始终比 TIP 到 RING2的阻抗更大。
在 OMTP 4极器件中、它与标准实现相反、因此 TIP 通过一个阻抗连接到 SLEEVE、通过2个阻抗连接到 RING2、因此理想情况下、TIP 到 RING2的电阻将始终更高。
由于内部 ADC 的分辨率低(3位)、ADC 的精度不如设计人员最初设想的精确、这可能会限制检测。 这些值基于 TS3A225E 数据表中列出的以下范围–但这适用于产品线中的所有三个器件。

SLEEVE_Z 是 TIP 到 SLEEVE 的阻抗、RING2_Z 是 TIP 到 RING2_Z 的阻抗 低分辨率有两个主要影响。 首先、0b000到0b110之间的每个值代表一个400Ω Ω 的范围、这意味着值之间可能会有399Ω Ω 的差异、并且仍然作为相同的值进行寄存。 例如、1600Ω Ω 和1999Ω Ω 的阻抗将读作与0b100的阻抗值相同。 第二个缺点是 ADC 在电阻大于2800Ω Ω 时会饱和、因此所有大于2800Ω Ω 的值都将记录为一个值0b111。 更极端的例子是当阻抗将 ADC 置于饱和输出中时。 这可能会导致3000Ω Ω 和100kΩ Ω 的阻抗被记录为相同的值0b111。 了解计划与该器件一起使用的附件阻抗至关重要、以判断 IC 是否支持该器件。
即使列出了阻抗范围、器件实际上也不会检查器件是否适合电阻范围。 它仅比较路径阻抗–如果能够准确地比较阻抗、则会正确路由开关。 例如、如果您的器件采用 OMTP 布局、但 TIP 到 SEEVE 的阻抗为2400Ω Ω、TIP 到 RING2的阻抗为100kΩ Ω、则器件仍会正确路由。 因为它将读出2400Ω Ω 为0b110、读出100kΩ Ω 为0b111、TIP 到 RING2的值大于 TIP 到 SLEEVE 的值。 但是,如果在最后一个示例中 TIP 到 SLEEVE 的阻抗为3000Ω Ω,则不会正确路由,因为它会考虑到两个阻抗0b111 (超过2800Ω Ω)。
三个自主3.5mm 附件检测器件 TS3A225E、TS3A226AE 和 TS3A227E 均使用相同的检测方案、该方案比较 TIP 到 RING2路径以及 TIP 到 SLEEVE 路径的阻抗、以判断插入了什么器件。 在激活检测触发器加上器件中的去抖延迟时间后开始检测。 为了帮助进行检测、请确保所有 TIP、SLEEVE 和 RING2引脚的布局都是宽低阻抗布线、并且尽可能靠近音频插孔。 此外、建议不要在这些线路上添加额外的组件、因为这可能会影响检测。
最棒的
Parker Dodson