This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:S 参数文件和 IBIS 模型

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006540/tmux7219-s-parameter-file-and-ibis-model

器件型号:TMUX7219

大家好、

我的客户有问题。
请参阅以下内容:

"我需要 TMUX7219的仿真模型、S 参数文件。

IBIS 模型也未涵盖所需的所有引脚、即(D、S1、S2引脚)"

我希望你能提供帮助。

非常感谢。

Gerald Millar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    遗憾的是、在本例中 IBIS 模型是单输入和单输出、因此我可以想象、这对于 s 参数分析而言是不够的。 我将与我们的团队一起查看是否有可用的 S 参数文件。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    您能帮助澄清您需要哪些 s 参数吗? 您的客户希望仿真的任何特定条件?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我的客户表示:
    "在整个温度范围内需要双电源(±12V)和单电源(+12V)的 S 参数"

    我期待您的答复。

    谢谢你。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    请参阅随附的文件、了解整个温度范围(-40、25和125C)内的12V 单电源和+/-13.5V 双电源的 S 参数。 我们没有任何+/-12V 的 s 参数。

    e2e.ti.com/.../TMUX7219_5F00_s4p.zip

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我收到了我的客户的回复。 他说:
    "SPDT 是3端口网络。
    S4p 文件已下载。
    请解释 S4p 文件的相应端口详细信息。

    对于提供的 S4p 文件,端口对应于 tmux7219的哪个引脚号?
    端口1:针脚?
    端口2:针脚?
    端口3:针脚?
    端口4:针脚?"

    我们期待您的回应。

    非常感谢您的帮助。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    有关相应引脚的信息、请参阅以下内容:

    端口1是 D

    端口2是 SA

    端口3为 SB

    端口4未连接到设备

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我的客户向我发送了如下回复。
    请参阅:
    "感谢您的支持。
    现在、我能够使用提供的 S 参数文件检查插入损耗
    路径
    1) D-SA
    2) D-SB
    我们希望根据数据表 TMUX7219中的部分模拟7.10关断隔离和7.11串扰。我们需要针对这些关断隔离和串扰参数的 S 参数文件。
    我们通过将端口2和端口3连接到隔离进行了仿真、但它不符合数据表规格。
    请提供隔离和串扰 S 参数文件。"

    非常感谢您的帮助。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    除了我之前的回复外、我的客户还说:
    "我合并了先前查询的相同信息。
    请介绍 S-参数文件
    频率为0.5KHz 至40MHz
    针脚1 (D)到针脚2 (S1):插入损耗
    引脚1 (D)到引脚8 (S2):关断隔离
    引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰

    类似地
    频率为0.5KHz 至40MHz
    引脚1 (D)到引脚8 (S2):插入损耗
    引脚1 (D)到引脚2 (S1):关断隔离
    引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰"

    我们希望收到您的答复。

    非常感谢。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    对于低频情况(基本上小于100kHz)、我们没有任何数据。 如果在该频率下运行、您提到的影响(串扰/插入损耗等)在这些低频下可以忽略不计。 如果您想了解有关器 件在较高频率下的性能的更多信息、请参阅我们的数据表曲线、该曲线应有助于提供有关器件在不同频率下如何工作的更多详细信息。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的支持。

    请提供大于100KHz 的版本

    我们需要评估所有端口及其参数。

    请介绍 S-参数文件
    频率100KHz 至40MHz
    针脚1 (D)到针脚2 (S1):插入损耗
    引脚1 (D)到引脚8 (S2):关断隔离
    引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰

    类似地
    频率100KHz 至40MHz
    引脚1 (D)到引脚8 (S2):插入损耗
    引脚1 (D)到引脚2 (S1):关断隔离
    引脚2 (S1)至引脚8 (S2):串扰

    谢谢、此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、您好!

    我之前发送的文件就是我们针对该器件的 s 参数模型所拥有的文件、它将支持更高的频率范围。  

    谢谢、

    Bryan