This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:交流耦合磁性元件后的直流偏置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/974880/ts3l500ae-dc-bias-after-ac-coupling-magnetics

器件型号:TS3L500AE

大家好、团队、

我的客户正在考虑在交流耦合磁性元件和 RJ45连接器之间使用 TS3L500AE。 目的是更换机械继电器。  

请在此处找到方框图的内部链接。 (请连接至 VPN 进行下载)。

在类似 这样的先前 e2e 线程中、有人提到它需要在总线上进行直流偏置、因为开关不支持负电压。

但是、我没有确切了解如何设计直流偏置电压。 (IC 选择、输入电压源等)

请详细说明这一点吗? 如果您有参考原理图或应用手册、将会非常有帮助。

此致、

Itoh  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    为了澄清之前的评论、TS3L500E 器件将支持开关通道(AX/Bx/LEDx 引脚)上0V 至 VCC 的电压。 该器件允许的电源电压为3V 至3.6V、这意味着该器件将支持0V 至3V/3.6V 的信号。 任何超出此范围的电压都将导致器件损坏。

    最常用的原理图是->PHY -开关-磁性/变压器- RJ45连接器。  

    根据您提供的方框图、我看到有两条路径

    1) 1) RJ45/Remote 到 RJ45/?C ->通过 IC 的蓝色路径

    2) 2) RJ45/Remote 到 TRNS/PHY ->通过 IC

    不清楚绿色箭头的含义、因为根据方框图、这将永远不会连接。 您能帮助澄清一下。

    此外、什么是 TRNS?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh-San、您好!

    抱歉、您回答正确。

    请通过 此链接找到更正后的原理图。 开关的共侧连接到 RJ45/Remote。

    Trns 表示脉冲变压器。 它应与交流耦合磁性元件相同。

    我想有些人在之前的主题中讨论过类似的用例、TI 专家提到应该关注直流偏置。
    但我不明白他们想要说的是什么。 那么、您能详细说明一下吗?  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    添加直流偏置是信号求和的理念。 下面显示了一个快速示例:

    信号  S 的范围为 V-至 V+;V-< 0V。

    直流偏置信号  S' 的范围为0V 至 V+'。 其中 V+'=(V+)+| V-|  

    要使用同相加法放大器添加直流偏置、可使用:

    直流偏置应满足 以下公式(V-=信号  S 最小电压 w.r.t) 接地 0V = DC_Bias +(V-)。

    也就是说-这个部件只能接受介于0V 和 VCC 之间的电压;其中 VCC 介于3V 和3.6V 之间。

    如果具有直流偏置的信号超出 VCC、则该器件将不是最佳解决方案。

    如果信号的电压不小于0V 并且不高于 VCC、则无需直流偏置。

    如果可以、请确认信号 最小电压和 最大电压、以便我可以确认此部件是否正常工作、或者是否需要其他 IC 或解决方案。  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San、

    非常感谢您的友好解释!

    只需快速检查一下、您认为该系统中的隔离式电源应该产生开关、直流偏置和放大器电源吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    不用客气、很高兴我能帮您!

    我认为在该应用中、使用隔离式电源为放大器和开关供电是一个不错的选择、因为信号来自隔离式电源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson