This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:修正 I2S 音频信号噪声的建议

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/973234/sn74cbtlv3257-suggestions-to-fix-noise-in-i2s-audio-signals

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

尊敬的先生:

我们目前正在使用器件 SN74CBTLV3257作为开关来选择 I2S 音频信号、但是、当将该器件添加到电路中时、我们在输出中发现音频有噪声。  当移除此开关并直接连接到两个 I2S 接口时、不会产生噪声。  我们已经尝试了几种方法、但仍然无法解决音频噪声问题。  您是否有任何解决问题的好建议?

感谢您的支持。

此致、

王永平   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比特率是多少?

    显示了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E!

    正如 Clemens 提到的、如果您能提供原理图或方框图来帮助我们可视化并更好地了解您的系统、将会很有帮助。

    您的 I2S 音频信号的比特率或带宽是多少?

    感谢您告知我们、您已尝试将器件短路、噪声消失。 您在故障排除步骤中尝试了哪些其他方法?

    您能否描述或提供您所遇到的信号噪声的示波器截图?

    我还建议您查看 TMUX1574、它是一款更适合高速应用的器件。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢、
    Kate