This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:能否使用2个 SN3257来支持5位 I2S 信号? 以50MHz 时钟通过其他 IC 运行是否会导致延迟差异问题?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, TS3A27518E-Q1, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975132/sn3257-q1-can-i-use-2x-sn3257-to-support-5-bit-i2s-signal-will-running-with-a-50mhz-clock-through-a-different-ic-cause-latency-gap-issue

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3A27518E

E2E、  

我正在寻找一个5位 I2S 选择器(MCLK、LRCLK、BCLK、DIN 和 DOUT)。 最初请求是4位、我使用 SN3257-Q1、但现在需要5位。  

以下是要求。 您能建议最佳解决方案吗?

  • 时钟频率低于50MHz
  • 需要 EN 函数。(浮动输出)
  • 尽可能小。(SN3257-Q1的2个器件是一个候选器件、因为混合两个器件会造成延迟差异)

谢谢、  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    使用2个 SN3257-Q1是一个适用于应用的选项。 我不会混合使用两个不同的器件、因为不同规格会导致信号性能略有差异、具体取决于 IC。 但使用2个 SN3257-Q1不会影响应用。  

    如果只需要一个芯   片、则 TS3A27518E-Q1是另一个选项-它专为 QSPI 应用而设计、但可支持 I2S 应用。 它具有6个通道、因此可以支持所有 线路。  

    该器件还具有使能引脚。 它在1.8V/2.5V/和3.3V 电源下额定运行。

    至于尺寸- 2个 SN3257 (SOT-23-THN 封装) 具有与1个 TS3A27518E (采用 WQFN 封装)相同的布局尺寸(16mm^2)-但在实践中、单芯片解决方案将会稍小、因为只有1个 IC 和1个去耦电容器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson