This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3251:EPAD 连接

Guru**** 2619985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/974778/sn74cb3q3251-epad-connectivity

器件型号:SN74CB3Q3251

您好!

此器件 VQFN 版本的 EPAD 建议使用哪种连接? GND、VCC 还是保持悬空?

我在数据表中找不到这方面的答案...

谢谢、

Rafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafi:

    您可以使散热焊盘保持电气悬空或将其连接到接地覆铜。 焊盘未进行电气连接、但应焊接到 PCB 上、以便高效散热。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson