This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A623157:我们现在是否提供 TS5A623157 QFN 封装?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A623157, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/974047/ts5a623157-does-we-provide-ts5a623157-qfn-package-now

器件型号:TS5A623157
主题中讨论的其他器件: TS5A23157

大家好、

我们是否有 TS5A623157 QFN 封装可以立即订购或提供给客户?

如果是、您能否向我分享 MOQ、封装、封装信息?  谢谢!

 

Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:启礼

     我认为我们不会这样做;自2007年以来、此数据表尚未更新、看起来除了 VSSOP 封装之外、我们目前还在销售任何产品。  

    如果 VSSOP 封装不可行、请告诉我客户为什么要查看此器件、我将看到我们是否有更适合 QFN 型封装中应用的器件。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    感谢您的回复、  

    客户需要 TS3A27518ERTWR 等模拟开关、但他们只需要使用2个通道、因此我建议他们考虑  TS5A623157 和 TS5A23157、

    他们选择较便宜 的 TS5A623157器件、但他们希望使用 QFN 封装来节省封装尺寸。

    如果客户需要 QFN 封装、 TS5A23157是一个不错的选择、对吧?  如果您有任何意见或更好的解决方案、请告诉我、谢谢!  

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果在 TS5A623157上使用 TS5A23157、则有一些差异可能会影响性能。

    为了确保开关 IC 没有问题、我想获取一些信息:

    什么是:

    使用的电源轨?

    信号电平、带宽以及数字还是模拟?

    开关的负载条件是什么样的?   

    客户是否需要过压和欠压保护?  

    在带宽和导通电阻方面存在一些细微差异-根据上面的问题、我应该能够判断开关 IC 是否支持 QFN 封装存在问题。

    请告诉我、以便我可以检查切换是否会导致问题。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    我错误地单击"解决我的问题..." 但我认为我们可以继续回答。

    让我与客户核实一下、我可以将您的电子邮件发送到我们的电子邮件中吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可以将我循环到电子邮件主题中。

    最棒的

    Parker Dodson