This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:VCC/S=3.3V、A/B1/B2=1.8V、这是否正常?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/974562/sn74lvc1g3157-q1-vcc-s-3-3v-a-b1-b2-1-8v-is-this-ok

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

尊敬的团队:

请帮助确认以下配置是否正常?

VCC=3.3V、

S=3.3V I/O

A=1.8V 输入 I/O

B1/B2= 1.8V 输出        

或者如果需要 VCC 和 S 均为1.8V?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件称为"模拟开关"、因为它可以处理模拟信号、即0V 和 VCC 之间的任何电压。