This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:有关 SN74CB3Q3257的 HSpice 模型问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/970630/sn74cb3q3257-hspice-model-questions-about-sn74cb3q3257

器件型号:SN74CB3Q3257

您好 BU 团队、

客户正在使用 HSpice 模型、但发现它显示"加密"、那么您能帮助我们检查原因吗?

请参阅以下连接、输入数据为 test1、输出数据为 test2、但 为什么最后一个表中只有 test1?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    客户是否完全能够运行该模型?  

    我们通常会加密 SPICE 文件-客户使用什么仿真软件?  

    我不是100%了解 HSpice 的推荐仿真器-但我将与我的团队一起查看我们如何在后端运行加密文件、以及您的客户是否正在使用可能是问题所在的其他仿真器-请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    谢谢你。

    客户正在使用 ADS 软件来运行此模型。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    因此,我已确认该文件应该被加密。 但是、在加密时、它仍应能够使用 ADS 中的 HF 仿真器运行。

    您应该能够设置测试台和仿真、即使它说是加密的。

    请告诉我这是否可以解决客户问题-或者如果不能提供客户看到的错误消息、我可以更深入地探讨这一点。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    问题2、该模型似乎无法正常工作?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我目前正在调试该文件、以查看是否可以找到问题。 我不确定到底是什么错误、因此可能会一直持续到星期一1月25日。 我将向您介绍我发现的内容。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    上周、我们探讨了多种解密模型的选项、目前由于软件许可可用性、我们无法支持与 HSpice 相关的请求。 我们正在寻找其他方法来支持未来的发展,但我们没有明确的时间表。 我们会将该器件添加到 PSpice 模型开发积压中、以供将来支持。 我将通过电子邮件与您联系。

    最棒的

    Parker S. Dodson