您好、能否提供最大值 该器件的工作结温是多少? 我只会看到最大额定工作环境温度、并希望看到结额定值
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、能否提供最大值 该器件的工作结温是多少? 我只会看到最大额定工作环境温度、并希望看到结额定值
此致、
您好、耶稣:
我们不提供结工艺分解温度、但您可以使用以下公式估算最大工作温度:
工作结温=环境温度+ Theata_JA *([VCC * ICC]+[I_switch^2 * R_ON])
此器件的 θ JA 取决于数据表和以下产品中的封装:
要估算最大运行结温、请使用以下规格(可在数据表中找到):
VCC ->您的应用 VCC -在此示例中、我将使用5.5V
ICC (max)->数据表中特定 VCC 的 ICC -对于 VCC = 5.5V 、最大 ICC = 500nA
Theta_JA ->我将使用 DCK 封装 Theta_JA = 259 C/W、因为它将代表最坏的情况-对于您的应用、请使用您选择的封装进行更准确的估算
T_Ambient (max)(使用建议运行条件中的值)-> 85C
ON_STACK_SWITCH_CURRENT (使用标称电流、而不是峰值电流、因为器件不应经常以峰值电流运行)-> 200mA
R_ON (如果使用最大值、则在大多数情况下结温将低于计算值)-> 1.5欧姆(VCC = 4.5V 时最大 R_PEAK)
估算结温= 85C + 259C/W *([500nA * 5.5V]+[(200mA)^2 * 1.5欧姆])->~100.5 C。估算中存在一些假设、一些规格是在4.5V 时获得的、有些在5.5V 时获得的; 不过、这将很好地了解在最坏的情况下、结温会达到的预期值。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson