This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS4684:最高工作结温

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/974104/lms4684-maximum-operating-junction-temperature

器件型号:LMS4684

我正在寻找此组件的最高工作结温。 规格表中列出的绝对最大结温为150°C、但我正在寻找最大工作温度。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    要计算最大结温、请使用以下公式:

    结温= T_Ambient +(Theta_J_A * I_SW^2 * R_ON)

    Theta_J_A 取决于该器件的封装、它具有以下值:

    我将以 WSON-10封装为例:

    MAX_Junction 温度= max_Ambient 温度+ 43 C/W *((I_SW_Continuous_max^2 * R_on)+(VCC * ICC)) W = 85C +(43 C/W *((0.4^2 * 0.45)+(5nA * 3V)))= 88.096 C -这 是一个近似值、因为 Ron 可能与电源电压略有不同。 但是、此结应达到的最高工作温度正好在88 C 左右-这不是工艺分解点、但以适当的方式使用时、它应恰好在该值附近。

    有关更多信息、请参阅我们 有关此主题的常见问题解答帖子

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson