Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TUSB320, SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件: TUSB320、 SN74LVC2G07
您好!
我对 TMUX1219有疑问。
下面是我现在正在思考的方框图。
如果 AM335x USBx_ID 引脚为“器件模式”,则必须将其连接到 GND (小于10 Ω);如果为“主机模式”,则必须悬空(超过100K Ω)。
然后,我正在考虑使用 TMUX1219切换 GND 和浮动。
我找不到任何低于 RDS_ON=10欧姆的低成本1:1 SPST 器件。 这就是 TMUX1219的原因。
我的问题是这种配置是否允许 S2引脚悬空?
此致、
OBA