请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22364 大家好、
我们正在寻找 1:2线路输出音频开关/多路复用器、不确定 TS5A22364是否可以支持?
TS5A22364看起来是2:1开关、而不是1:2开关。
或者、您是否有针对 1:2线路输出音频开关/多路复用器的建议器件?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。 所有 TI 模拟开关和多路复用器都是双向的、这意味着 I/O 引脚可用作输入或输出。 因此、TS5A22364可用作2:1开关或1:2开关。
请观看此 TI 培训视频、了解详情: 开关和多路复用器是双向的吗?
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Kate