This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:由于高 VDD、D/Sx 引脚上存在过压风险

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/973250/tmux1208-risk-of-overvoltage-on-d-sx-pins-due-to-high-vdd

器件型号:TMUX1208

您好!

我打算使用 TMUX1208PWR 连接到和具有低支持电压(1.8V)的 ADC

TMUX1208的 VDD=5V。

是否存在一种情况(例如、电源序列)、在这种情况下、5V 电压轨可能会泄漏到 D/Sx 引脚并导致 ADC 上出现过压?

谢谢、
David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 唯一的问题是当 D/Sx 引脚上的电压高于 VDD 时。