This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:此音频插孔开关能否支持具有2个麦克风连接和接地的3极3.5mm 插头?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/972908/ts3a227e-can-this-audio-jack-switch-support-a-3-pole-3-5mm-plug-with-2-mic-connections-and-ground

器件型号:TS3A227E

E2E、

我知道 TS3A227E 用于检测 LRG/LRGM 和 LRMG、但如果它也支持 MMG、我是否可以咨询您?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。

    您使用的是具有3极 MMG 插头的什么器件? 您能否解释一下或提供一个方框图、说明您希望如何路由系统以及您想要连接编解码器上的哪个端口?

    TS3A227E 应检测到这是一个3极插孔、在本例中、套管为 GND。  

    TIP 引脚用于检测触发器、信号不会路由到开关的输出端。 插孔的环形引脚未以电气方式连接到开关。 因此、TS3A227E 将帮助您的编解码器检测已插入3极插孔、但可能需要额外的组件/电路来按照您的意愿将两个 M 引脚(提示/振铃)传导至编解码器。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Kate