This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3244:SN74CB3Q3244DBQR、HTOL 测试期间的电源电压偏置条件是什么? 是3.3V 吗?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/971392/sn74cb3q3244-sn74cb3q3244dbqr-what-is-the-supply-voltage-bias-condition-during-htol-test-is-it-3-3v

器件型号:SN74CB3Q3244

大家好、

SN74CB3Q3244DBQR、HTOL 测试期间的电源电压偏置条件是什么? 是3.3V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JESD22-A108要求 VCC 为最大值、即3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    HTOL 用于确定高温下在工作条件下的器件可靠性。 根据 JESD22-A108标准、该测试通常会长时间运行。 单击此处了解有关 TI 可靠性测试的更多信息。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很高兴获得您的反馈。  

    客户的问题是 、获得高于3.3V 或3.6V HTOL 的测试结果或规格范围内的任何电压的测试电源条件是什么?  

    此致、

    CSC 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已联系我们的质量和可靠性团队、了解我是否可以找到更多具体信息。 请期待我在1-2天内跟进。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以确认、该器件已按照行业标准(JESD22-A108)进行测试、该标准在 Vcc =最大工作电压的情况下运行 HTOL。

    此致、
    Kate