This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:具有较低 C 的 P2P 解决方案

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364-Q1, TMUX1072, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/970507/ts5a22364-q1-p2p-solution-with-lower-c

器件型号:TS5A22364-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1072TMUX1136

大家好、

我们是否具有 与 TS5A22364-Q1引脚相同的 P2P、具有相同工作温度和较低电容值的解决方案?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    TS5A22364-Q1不能替代导通电容较低的引脚对引脚。 这是因为该器件是我们产品系列中3个器件中的1个、它们可以在没有负电源轨的情况下支持负电压摆幅。 所有这些器件都具有高电容(导通电容典型值为370pF)、这是我们唯一通过汽车认证的器件。

    话虽如此、我们确实有一些可能仍能让客户受益的选项-即使缺少 P2P 器件也是如此。  话虽如此、我只想澄清几个问题、看看我们是否有一个在提供优势的同时仍然适合应用的器件:

    1.客户是否尝试通过交换机传递负信号?  

    2.客户需要-Q1部件还是这是可选要求?

    3.如果我能理解 器件的负载条件、从而帮助我们指明正确的方向吗?

    4.您是否知道客户正在寻找的导通电容范围?

    5、 除了第1项中的内容之外、还有其他原因让客户首先参加该部件?

    如果客户可能使用非 P2P 解决方案、请告知我、并在可能的情况下提供我所要求的信息-我认为很有可能我们的解决方案仍然可以比当前器件受益。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您提供相关信息。

    请参阅以下信息:

    信号:SIM 信号

    2.应用程序不是自动的,但温度要求>85°C

    3. SIM 信号、负载电流很小。

    请推荐解决方案。

    谢谢、还有最好的 egards、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    我认为这个应用有2个可能的选项-但是我想再次强调、这些不是引脚对引脚的、但是它们具有相似的封装选项。

    第一个选项是 TMUX1072 -它提供4.5pF (典型值)的导通电容、而 TS5A 器件提供370pF 的导通电容。 它具有稍高的导通电阻、但对于低负载电流应用、这通常不是很重要的性能因素。 在温度范围内、它可以支持高达125C 的温度。  它也往往更便宜一些。 但是、该器件的最大缺点是、当开关导通时、泄漏电流在大约11uA 时确实更高。

    另一个选项是 TMUX1136 -与 TS5A 器件的370pF 相比、它提供20pF (典型值)的导通电容。 它的导通电阻低于1072、但略高于 TS5A。 在温度范围内、它可以支持高达125C 的温度。 它还提供极低的泄漏电流(运行时最大值为2nA)、有助于提高精度。 最大的缺点是该器件价格有点贵、因为它是一个精密器件-但根据应用、我不确定您是否需要所有精密器件、但如果您正在寻找更低的泄漏电流、那么这就是您要使用的器件。

    这些选项中的任何一个都应适合客户、每个选项都应能够满足客户的需求。 如果您需要其他信息、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    感谢您的大力支持。

    此致、

    Jamie