Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 您好专家、
客户对客户系统中的电压电平有疑问。 在其系统中、VSel 引脚上的电压电平高于 Vdd。 可以吗? 或者在这种情况下、Vsel _max 将仅与 VDD 相同?
谢谢、
Oliver
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.