This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求确认竞争对手替换产品

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TMUX1247, TMUX1237, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/970773/request-for-confirmation-of-competitor-replacement-products

主题中讨论的其他器件:TS5A22362TMUX1247TMUX1237TMUX1119

您好!

客户要求更换以下竞争对手的部件。

制造商:Will semi

竞争对手的器件

- WAS4729QB

- WAS3157D

我们搜索了替换产品、但未找到合适的器件、因此我们将与您联系。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    1、对于 WAS4729QB、我们最接近的部分是 TS5A22362 -一款可摆动负信号(可通过 VDD - 5.5V)的双通道2:1开关、导通电阻低、电压为3.6V (典型值为0.61欧姆)。 它不是 P2P 、因为我们在 QFN 封装中没有该器件-但 DSBGA 封装(YZP 封装代码)提供了尺寸类似的封装、因此您不必通过使用该器件来节省空间。  

    2.对于 WAS3157D、我们有两个可使用的选项-但它们不是引脚对引脚-我们没有与这些特性匹配的 P2P。 但我看到的两个选项是:

    I)方案1:TMUX1237/TMUX1247这些器件提供更低的导通电阻、但泄漏电流略高、250MHz 时带宽略小、采用 SC-70封装。  

    II)方案2:TMUX1119 -这是一款精密器 件、提供比 WAS3157D 更低的导通电阻和泄漏电流、但其带宽也为250MHz。

    但是、我想问客户对这些器件的需求是什么-他们希望保留哪些功能、因为我们确实有一系列器件、如果 Will SEMI 器件的所有功能都不是、这些器件可能更适合应用 需要。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker

    非常感谢。

    非常有帮助。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    mj