This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:SN74CBTLV3125和 SN74CBTLV3126之间的差异

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/970516/sn74cbtlv3125-the-difference-between-sn74cbtlv3125-and-sn74cbtlv3126

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、团队、

客户希望了解这两个器件之间的差异、我喜欢数据表中的所有参数都是相同的、因此您能帮助我们检查此问题吗?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    差异很细微-开关特性略有差异:

    3125:

    3126:

    3126的 t_en 时间略快、t_dis 时间略慢于3125。

    正如 Clemens 提到的、3125为低电平有效、而3126为高电平有效。

    此外、这些器件非常相似。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要区别在于控制信号的极性:'125:OE、'126:OE。