This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16212:计算功耗

Guru**** 2620705 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16212, SN74LVC1G04, PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969599/sn74cbtlv16212-computing-power-consumption

器件型号:SN74CBTLV16212
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G04PCF8575C

我想估算我的设计的功耗。 如何为 sn74cbtlv16212执行此操作?  在第5页、ICC 被称为10uA、但 ΔICC 有点令人困惑。

PLZ 澄清了12位和24位应用中每个 I/O 的电流消耗。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    ICC 值增量表明、当控制输入不是 VCC 或 GND 时、将消耗更多电流。 器件平均功耗为10uA、但会根据 选择引脚的信号电平而变化。  

    您使用的电压电源是多少?控制器件的控制信号的 VOH/VOL 是多少? 借助这些信息、我将为您提供更多焊球器件估算。  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dodson、

    电源电压为3.3V。 控制信号通过在 PCF8575C (  工作@ 3.3V)生成的 SN74LVC1G04 (工作@ 3.3V)提供。  

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bilal、

    由于控制引脚的电流消耗较低、因此引脚上的信号电平可假设为~μ A VCC 或 GND。 因此、电源电流可以近似为10uA 值、因为这是在所有控制引脚处于~VCC 或 GND 时测试电源电流、以确保最低电流消耗。  

    根据电源电流产生的功耗、您可以查看~33uA +开关电阻产生的功率损耗(显示了如何计算下面)

    但是、对于降至 VCC 以下的每个控制信号、电源电流将会更大-在您的设置中、绝对最差情况下的电流最大值为300uA (最大值)、适用于不是~VCC 或~GND 的每个控制引脚、因此这将是~33uA + 300uA (最大值)* M +损耗 来自开关-其中 M 是 不在~VCC 或 GND 上的选择引脚的数量、我认为这在应用中不是一个问题-除非逆变器由于消耗的电流更多、因此也向比控制引脚更多的位置提供电流 可能导致所选电压下降并导致电源电流增加。  

    功耗的另一部分将是多路复用器本身的电阻损耗。  

    功耗公式如下:

    其中 N 是您拥有的输入数量(12或24)、I_SW 是流经开关的电流、这取决于负载、 而所使用开关的导通电阻会随输入电压的变化而变化。 如果您假设每个激活的通道的平均 Ron 和开关电流大致相等、则该公式可以简化为以下公式。

    其中 N 是正在使用的通道数(12或24)。

    如果您有其他问题或某些问题不清楚、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dodson、

    很清楚。 非常感谢!

    此致、

    Bilal