This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1112:在医疗应用中使用 TMUX1112

Guru**** 2620665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969883/tmux1112-use-tmux1112-in-medical-applications

器件型号:TMUX1112
主题中讨论的其他器件:ADS1292R

我们希望使用 TMUX1112来切换 ADS1292R 的模拟 ECG 信号(LA、RA、RL)。 TMUX 放置在电极和 ADS1292R 的模拟部分之间。 从 医疗产品安全测试的角度来看、是否有其他将此开关用于此类配置的设计参考? 如果 TMUX1112发生故障/中断、似乎存在患者暴露于 VDD 的可能性、或者内部是否有保护措施来防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coen:

    如果 出现将 I/O 短接至 VDD 的故障、则可能会使患者受到电击。 不过、我有点担心、因为在故障条件下、VDD 可能出现在 VDD 上。 是否有您担心的特定应用场景可能会损坏器件? 我们的器件确实可以正常工作、而无需担心可能会损坏、但我不确定如果不随多路复用器一起放置其他电路、就会有一种 Surrefire 方法来保证患者在故障期间不会感到震惊。  

    如果您能告诉我是否有任何问题场景-即使只是问题事件期间的信号级别-任何信息都有帮助。 由于 TMUX11xx 系列器件通常是精密器件、而不是保护器件、因此可能有更好的器件。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您的回答已澄清、切换不应以我们的想法使用。 对于医疗用途、应避免任何(极不可能)会导致患者风险的单一故障情况、因此我们将在本应用中更直接地处理它、而不使用此开关。

    谢谢!

    科恩