This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:不必要的振荡

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969893/ts12a12511-unwanted-oscillation

器件型号:TS12A12511

您好!

我的问题是当控制(IN)发生变化时、输出(COM)有时会进入振荡状态。 在某些情况下、振荡速度太快、部件将不再工作。

IN 由 TTL 或 CMOS 驱动器驱动至两种状态(~3V 至~0V)。
IN 不会快速切换(例如切换之间的秒数)。

我的应用现在遇到了多次器件停止工作、这可能是由于不必要的振荡造成的。  当器件停止工作时、COM 连接到输入电阻大于40kOhm 的负载。  发生这种情况后、器件不再工作。

当我在 COM 上没有负载时、我只需将设置为高电平、然后将示波器探针触按到 IN、即可在我的设置中观察振荡。  

数据表中建议使用旁路电容器、但这并不是降低噪声所必需的;在引脚3和4之间添加电容器时、振荡停止。  仅建议提高噪声容限并减少返回 V+的开关噪声量。 在 IN 被驱动至两种状态(~3V 至~0V)时、似乎应该有足够的噪声裕度。

与仅降低开关噪声相比、该电容器为何有助于阻止振荡?  

是否有必要使用去耦电容器的用例?

是否有任何其他见解可供分享?

谢谢、   

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    电源去耦电容器通常还用于停止电源引脚上可能出现的振荡。 由于电源迹线的电感、如果不使用去耦电容器、可能会发生振荡。 在您描述的问题中、这似乎是问题。 电源本质上仅用于偏置 IC 内部 FET 的栅极、电源电流将在开关事件期间增加。 电流中的这一上升周期可能会使振荡快速启动、从而导致多路复用器的 I/O 路径出现负面影响、因为电源可能会振荡。  当您放置去耦电容器时、电源迹线振荡的可能性将大大降低、这似乎是您的应用中发生的情况。

    如果您有任何其他问题、或者在我不清楚的情况下需要对此问题进行进一步澄清、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson