This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:20Hz 至20kHz 的 THD、采用32Ω Ω 电阻器

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969402/tmux1574-thd-for-20hz-to-20khz-with-32-resistor

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TS5A23157

大家好 、

TMUX1574被32Ω 用于音频开关、如果 RL 为 Ω、20Hz 至20kHz 的 THD 是多少?

通常情况下、数据表中的 THD 具有 RL 为600Ω Ω 的测试条件、当 RL 减小时、THD 会更好还是更差?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我正在检查1574的 THD + N 数据-但我不确定我们是否有数据。 话虽如此、我可以让您稍微了解改善 THD+N 降级的因素

    对于模拟多路复用器、造成失真的最大因素是多路复用器的导通电阻与输入电压(导通电阻- Ron)、因为这是非线性效应、即负载和多路复用器之间的分压器是非线性的、并且可能会由于该效应而导致失真。 Ron 平坦度值越大、THD+N 性能就越差。 然而、这在很大程度上取决于负载-负载相对于多路复用器的导通电阻平坦度越小、就会出现越多的失真。  因此、将600欧姆负载降低到32欧姆负载将使 THD+N 性能降低相当多的一个位。 TMUX1574的平坦度较差、为1.8欧姆、几乎是总负载尺寸的1/16 -该器件的 THD+N 可能高于应用所需的 THD+N、因为在较高的输入电压下、Ron 性能最差-这意味着降级会更大 在基频下发生、而与谐波相比、这也会增加 THD+N

    我能问您为什么要查看1574音频吗?  通常不建议将此器  件用于音频-我们确实有 TS5A23157等器件、它们比1574具有更低的最差和典型情况 THD+N 性能、并且在4.5V 电源下具有0.01%的典型 THD+N。

    如果可能、请告诉我为什么要查看1574、而不是我们的音频开关之一-因为我认为1574不是我们针对应用的最佳产品。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢详细的解释、我们将考虑将 TS3A23157用于音频应用。 我记得有一个关于 THD 和 Ron 平坦度关系的应用手册、但我找不到它。 如果您碰巧知道该链接、请您分享该链接吗? 谢谢!

    此致!

    Hao