Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, TMUX1309
主题中讨论的其他器件: TMUX1309
你(们)好
对于新设计、我们计划在单个电路板中使用四个微控制器。 每个微控制器将通过从主机连接的并行端口接口将 CAN 中的数据传输到不同的外设。 因此、每个控制器将充当1个通道。 现在、我们计划使用 UART 接口来调试每个控制器。 但在前面板中、空间较少、因此我们计划使用单个 DB9连接器通过多路复用访问 UART 接口中的所有4个微控制器。 需要通过 DIP 开关或其他一些介质选择 UART 通道。 但是、这应该由用户在前面板/板载中进行配置。 是否可以将 SN74LV4052A IC 用于 UART 接口多路复用? 已附上逻辑方框图以供您了解。 请确认我的假设是正确的、并建议一些应更高效且工作无任何串扰的其他选项。
此致、
Karthick V