This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:I3C 应用的兼容性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969065/tmux136-compatibility-for-i3c-application

器件型号:TMUX136

大家好、团队、

我建议将此器件作为 I3C 信号的开关、因此、您是否希望帮助我们检查使用此器件是否有任何问题?

谢谢。

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    TMUX136是一款2通道、2:1高速无源开关、由2.3V 至4.8V 电源供电运行。 由于它是无源开关、因此器件的主要功能是将信号从 COMx 引脚传递到 Ax 引脚或 Bx 引脚、而对信号的影响最小。

    由于 I3C 支持推挽和开漏操作以保持与 I2C 系统的兼容性、只要客户在系统板上满足此要求、就最好将此器件或通用无源开关用于开关信号。

    该器件支持高达4.5Gbps 的数据速率、具有超低的 CON/COFF 电容(<2pF/引脚)、非常适合总线负载电容规格为~50pF 的 I3C 应用。

    支持的其他特性:1.8V 逻辑兼容(SEL、EN/引脚)和断电保护。

    谢谢、

    Sandesh