This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:请求 TS3A44159设计审查

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/969201/ts3a44159-asking-for-ts3a44159-design-review

器件型号:TS3A44159

大家好、

您是否会帮助查看 TS3A44159原理图并提供意见?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    下面是一些有关原理图的评论、总体看起来不错。

    下面注释中的 COM 是 TS3A44159器件的 w.r.t 、而不是用例中的函数"COM"。

    注:

    -器件支持3.3V 电源电压、去耦电容器良好。

    - COMx/NCx/NOx 引脚上的建议信号电压为0V - VCC、即在本例中、在 SPDTx 网络上为0V 至3.3V。

    -当 INx 引脚为 L (数据表中的 VIL 表6.8)时、COM 到 NC 开关打开并且是双向的。

    -当 INx 引脚为 H (数据表的表6.8中的 VIH)时、COM 到 NO 开关打开且它们是双向的。

    - NC1连接到 GND 电位、这意味着当 NC1至 COM1路径打开时、SPDT1将是 GND 电位。

    -NC3未连接。 最佳做法和建议是使用一个50ohm 电阻器将这个未使用的引脚接地、以防止任何信号反射回器件。 (数据表的第9.2.2节)。 如果不使用端接电阻器、则可以将其直接接地。 请注意、当 NC 到 COM 路径打开时、SPDT3将看到该信号。

    如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、

    Sandesh