This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051和其他供应商的比较表

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX7208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/968529/cd4051b-comparison-table-of-cd4051-and-other-suppliers

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX7208

大家好、

我们正在推广 CD4051B、以取代 HEF4051 。 您能否分享  这两 款器件的比较表。 您可以 通过电子邮件与我共享、任何新 设备也可以正常使用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您抓住这个机会。 TI 目前提供许多8:1模拟多路复用器、包括用于双电源中压多路复用的新发布 TMUX7208。

    了解此客户的使用案例信息将会很有帮助、以便我们提出最佳建议。 我将通过电子邮件联系我们、了解更多信息并跟进此机会。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    我们需要 使用 P2P 解决        方案将4051替换为类似规格(原因是它们以前用于满足4051替换问题、因此它们对替换非常谨慎。 因此、需要您的帮助来分享  有关我们的器件与 HEF4051的比较表。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的查询、并将其移至电子邮件以提供更多详细信息。

    此致、
    Sandesh