This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159从引脚11 (No4)到引脚14 (V+)的泄漏电流

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A44159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/968039/ts3a44159-ts3a44159-leakage-from-pin-11-no4-to-pin-14-v

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好专家、

让我分享有关客户电路板的更多信息、客户发现电路板断电后、电路板上的控制台线路插入。 我们发现 V+引脚上的电压为0.6V。 这是预期的吗?

如果需要、我可以通过电子邮件共享客户电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止 VNO 超过 VCC + 0.5V。电流将流经 ESD 保护二极管进入 VCC

    TMUX1574甚至在模拟 I/O 上也具有断电保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、TS3A44159没有断电保护功能、因此当器件断电且输入端存在电压时、器件将不会受到保护。 电流可能会流过 ESD 保护二极管并意外对器件反向供电。 这可能是您在 V+引脚上观察到的结果。  

    如果客户打算在电路板未通电时插入控制台线路、您将需要选择具有断电保护功能的开关、例如 TMUX1574。  

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、
    Kate